欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于洛氏硬度测试

  • 2021.12.02 10:56:50
  • 米思米
  • 2835
点击收听全文语音朗读

 在注塑模具用部件的硬度标注方法中,洛氏硬度测试是最常见的测试方法。

 洛氏硬度的标注方法如 50HRC 所示。

即,按照

  硬度值、HR、标尺

 的顺序标注。例如,标注为60.5HRC、45HRB等。
 标尺是根据进行硬度测试时所使用的压头(按压在试样上的测量头)种类以及试验力而予以规定。

标尺

压头

试验力(N)

A标尺

顶端曲率半径0.2mm、圆锥角120°的金刚石

588.4

D标尺

同上

980.7

C标尺

同上

1471

B标尺

钢球或硬质合金球 直径3.175mm

980.7

 测量方法是在承受压力的状态下,测量压头的压入深度。
 首先施加初试验力,然后施加主试验力,然后再次返回初试验力,测量前后2次初试验力之间的压头压痕深度差,从而计算出硬度。
 由于测量方法较为简便,且能够高效、高精度的完成硬度测量,所以多用于工业部件的硬度测量。
 另外,与其他硬度测试相比,能够广泛应用于从塑料等软质材料到超硬合金等高硬度材料的测量,也是其独特的优点。
 洛氏硬度测试的名称,是源自这一测试方法的发明人,美国球轴承制造商的工程师 S.P. Rockwell。
 详细测试方法是在JIS Z2245“洛氏硬度试验方法”中予以规定。

关于洛氏硬度测试

※引用文献:《硬度测试机销售的HOW TO》P12~P13(松泽精机株式会社)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities